This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:在输出引脚处以大约370kHz的振荡

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767997/opa388-oscillation-at-roughly-370khz-at-the-output-pin

部件号:OPA388

E2E社区您好:

在最近的一个项目中,我将OPA388用作集成商。

输出引脚连接到150pF电容器和与之并联的高电阻器。

电容器的另一侧连接到负极输入引脚。

我的问题是,即使没有输入信号,在输出引脚上也会出现大约370kHz的示波。

这是内部充油泵或任何其他部件的频率,还是我的设置有问题?

断开OP的电源时,信号消失。

此致,

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    您能否显示示意图?

    您的设置中是否有DC/DC转换器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    否,主板上没有直流/直流转换器。

    该电路由线性工作台电源直接供电。

    我已经检查了输入电压是否有任何噪音/纹波。

    但我想我已经找出了问题所在。

    我认为运算放大器的同相输入引脚没有问题,但在将输出和另一 个振荡探头连接到示波器后,我注意到,当将探头连接到输入引脚时,探头本身就可以解决问题。

    在这种情况下,10k偏置电流补偿电阻可能不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    我会尝试从+输入添加100N滤波盖到GND。

    顺便说一下,R16左侧连接了什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    此DSO图像未显示回路不稳定问题的特征,存在减振或连续振荡时,会产生这种问题。

    OPA388使用斩波器体系结构,切碎频率约为180 kHz,约为您观察的370 kHz纹波的一半。 在集成器应用中,与输入切碎开关相关的输入电流注射很可能被放大并出现在输出端。 很难说为什么纹波的频率是切碎频率的2倍,但OPA388内部发生了多个切换操作,这可能解释了原因。

    没有任何理由添加与OPA388同相输入串联的电阻器。 与某些较旧的非斩波运算放大器电路一样,它不会改善电压偏移,它通过将电流转换为电压来增强输入电流充电喷射效应。 我希望如果你拆除那个10千欧的电阻器,用一个短路的电阻器替换它,或者把电容器添加到输入端,因为Kai建议纹波会大大减少或消除。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    感谢您的回答。

    你说得对,当我拆除电阻器时,纹波消失了。

    但是,在同相输入中添加电阻器以匹配两个输入上的电阻并补偿偏置电流是否是一种常见的做法?

    还是这种技术仅适用于具有更高输入电流的旧运算放大器?

    此致,

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    当 大多数运算放大器在差动输入级中使用双极晶体管时,这是一种更为常见的做法,但对于具有输入偏置电流消除的JFET,CMOS或双极输入,则不需要这样做。

    您可以在以前的TI精密放大器应用经理Bruce Trump的博客中阅读有关将系列电阻器添加到同相输入的更多信息。 他很好地解释了这个问题。 您可以在此处找到他的博客:

    e2e.ti.com/.../input-bias-current-cancelation-resistors-do-you-really-need-them

    我很高兴移除电阻器,使用直接连接解决了OPA388纹波问题。 如果您现在可以结束此查询 ,我们将不胜感激。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程