This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于压力传感器设计的纪念仪IC

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, TLV3701, LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777849/commemorator-ic-for-pressure-sensor-design

主题中讨论的其他部件:NE555TLV3701LM555

尊敬的*:

我有一个压力传感器,其输出电压为0-5V,具体取决于压力。

我想在压力降至低于回路生成方形脉冲且具有定义的脉冲持续时间的水平时建立回路。

我想在没有UC的情况下实现这一目标。

我的想法是使用一个压实器IC和一个定时器IC (NE555)和一个参考电压IC。

请您为该应用推荐压实机,定时器和参考IC (请注意,我需要所有IC都在DIP封装中)

此致,

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    d,

    您可以使用TLV3701作为比较器-我认为它是DIP封装中最适合此使用情况的器件。

    我认为没有必要使用参考电压IC。 您可以使用5V电源为比较器通电,并使用电阻分压器将电压下分为2.5V,以馈入比较器的同相引脚。

    对于此应用程序的定时方面,您是否希望在比较器输出高时立即有预定义的脉冲宽度,然后使其低,无论比较器输出高还是低, 或者是否希望计时器将输出保持在高电压状态一段延迟时间,直到不再检测到阈值?

    LM555是一款非常常用的简单计时器,采用DIP封装。 555的其他旋转也会优先考虑精度或功耗,我建议您也看看这些旋转。

    此致,
    Jonny  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jonathan:

    我喜欢电阻分压器的想法,这更简单,我不需要高精度。

    计时器应仅在从低到高的转换时作出反应,因此当比较器从低到高时,计时器应生成预定义的***宽度,而不管此时压实器的输出是多少。 这是您提到的第一个选项。

    LM555神是否用于此目的? LM555的mas脉冲宽度是多少?

    此致,
    D.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    d,

    LM555的最大脉冲宽度取决于RC网络的时间常数(假设运行为单稳态)。 此链接包含555计时器的几种不同的应用方法,您可以考虑在应用程序中使用这些方法--> www.electronics-tutorials.ws/.../555_timer.html

    我主要关注比较器,如果你对LM555或其他计时器有任何疑问,我强烈建议你在时钟和计时论坛中打开一个线程-这里会有一些更有经验的人帮助你解决计时器方面的问题。

    此致,
    Jonny