This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855封装SOIC08

Guru**** 2982570 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767262/opa855-opa855-package-soic08

部件号:OPA855

您好,

是否可以获得带有SOCI08封装或任何其他封装(而不是WSON)的OPA855,以便更容易焊接它。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    遗憾的是,OPA855仅在WSON软件包中可用。 这是为了通过尝试减少使用中的寄生剂来确保部件的稳定性。 此应用手册可能有助于您的设计:

    www.ti.com/.../slua271b.pdf

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,欢迎来到E2E,

    E2E更适合帮助回答客户可能遇到的与使用我们的零件进行设计有关的任何技术问题。

    我们仅提供数据表包装信息附录中列出的可用包装中的部件。 对于此部件,似乎OPA855仅包含在WSON软件包中。 我们能够以不同方式开始包装零件的唯一方法是,如果存在重大业务需求。

    www.ti.com/.../
    您可以向客户支持部门发送电子邮件,以了解更多相关信息,或者如果您认为有重大业务需求。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    您能告诉我如何焊接OPA855吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    回流焊接用于将OPA855连接到印刷电路板。 我之前所附的应用说明详细介绍了PCB设计流程和回流焊接流程,以帮助您在设计中实施OPA855。

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    解补偿8GHz GBP运算放大器真的很难处理! 这与使用普通HF运算放大器完全不同。 即使是亚毫米的信号长度也起着作用。 因此,如果OPA855采用SO8封装,则很难(无法读取)使OPA855电路正常工作。

    WSON封装应与机器焊接一起安装。 对于原型设计,我将热气焊接与预热结合使用。 另请参见此处:

    e2e.ti.com/.../2618501 261.8501万

    Kai