This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:OPA作为过滤器

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765553/opa211-opa-as-filter

部件号:OPA211

您好,先生:

我有两个问题:

1.当温度为-40℃(时,我只需在此),上测试低温,OPA211将 自兴奋 约1-2 MHz单个。

2.交换机1和交换机2连接到1.OPA211。然后,2 OPA211 VIN=2.5V &-2.49V。输出电压= VCC-VV 0.1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lei,

    抱歉,我完全不知道您在谈论什么...

    可以麻烦您重试吗? :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LEI

    是的,更详细的原理图和详细的输入,输出和电源电压将会有所帮助。 另外,实际的问题是什么?

    此致
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LEI

    我还没有收到您的回复,因此我将结束这条线。 如需进一步讨论,请回复

    谢谢
    Dennis