This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:INA214-Q1 FMEDA数据

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765244/ina214-q1-ina214-q1-fmeda-data

主题中讨论的其他部分:INA214

大家好,

我的客户正在 使用INA214AQDCKRQ1进行汽车应用设计,他们正在为  INA214AQDCKRQ1寻找FMEDA文档以进行功能安全分析。  

我们是否有模拟设备的FMEDA/FMDA文档?  

非常感谢。

此致,

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Wei-Hao您好!

    感谢您与我们联系。  我不确定你是FMEDA的意思。  您能否详细说明您希望在我认为是失败报告的内容中看到的确切内容?  还有其他产品线是否为您提供了他们的设备的此类报告?  也许如果他们有,你可以通过电子邮件给我一份副本,所以我知道要查找什么。

    一 个可能相关的项目是 我们的平均故障间隔时间(MTBF) 和故障时间(Fit)估算器。  可在以下网址找到: www.ti.com/.../estimator.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    我们的一些产品专为SafeTI产品而设计,这些产品提供了故障模式效果和诊断分析(FMEDA)文档,以实现ASIL系统性能。 详情请参阅以下链接: www.ti.com/.../SafeTI-2.6262万.html

    在我看来,这是更相关的MCU或处理器,所以我不确定INA电流并联系列是否出于功能安全目的进行了任何类型的故障模式分析? 例如,介绍IC如何响应特定引脚打开/短路?

    很抱歉,我现在没有一个示例,让我联系另一个FAE,我将向您发送一份FMEDA文档作为示例。

    非常感谢。

    此致,
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wei-Hao您好!

    感谢您提供这些信息,现在我更好地了解了您的需求。 直到最近,我们通常都没有为我们的设备进行任何引脚到引脚开/短分析。 因此,由于INA214是相对较旧的设备,我们目前没有该设备的报告。 此外,由于它是较旧的部分,您可能需要升级案例,以获得分配给生成该报告的设计,应用程序和统计分析资源。 在此期间,我将与我的直接管理层核实,看看我们可以为您做些什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    感谢您为我们检查。 我们可能会就这一主题进行更详细的讨论。

    此致,

    Wei-Hao