This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:E/S函数

Guru**** 2929770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777608/opa549-e-s-function

部件号:OPA549

您好,

我有一个关于E/S职能的问题。

当E/S针脚从Hi (高)变为Low (低)时,
输出是否变为零(GND电平)?

1µs将在n ü r中禁用并关闭输出
在数据表中。

这是否意味着输出将是高阻抗,而不是零?


此致,
意大利语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itali,

    您可以在数据表的"启用/状态(E/S) PIN"和"输出禁用"部分找到有关此问题的完美说明。 我不能更好地解释了。

    当然,禁用的输出会变为高阻抗,不会发出0V。 数据表具体说明:"...被禁用的设备将像750pF负载一样运行。"

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的快速回复。

    此致,  
    意大利语