This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7711:输入电压范围

Guru**** 2660205 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7711, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767315/lmp7711-input-voltage-range

部件号:LMP7711
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

大家好,

您是否建议对于输入端子(+ in,- in),

作为绝对值,可以检测到哪种下限,直至正常检测到的V值?

它指的是+ in和- in的电压,而不是偏移电压。

谢谢

此致,

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kiyoshi:

    我不知道你的意思是什么。 共模输入电压范围? 它是-0.3V...VCC-1V,可在数据表中找到。

    或者,您是指LMP7711可以处理的最小输入电压? 无限制。 LMP7711线性地向下工作至无限小输入电压。 唯一实际的限制是噪音。

    这是否回答了您的问题?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,请考虑从TI的TINA-TI下载免费的SPICE模拟器,网址为:

    http://www.ti.com/tool/tina-ti

    通过在TINA-TI中构建和模拟电路,在实际构建电路之前可以避免许多问题。 如果在TINA-TI中构建电路后出现问题,请随时将TINA-TI的原理图张贴在E2E论坛上,以获得进一步的帮助。

     

    我们假定这已解决您的问题。 如果您需要进一步提问,您可以发布新的“回复”,如果是不相关的问题,则可以开始发布新的帖子。


     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai-San Tim-san
    非常感谢您的建议。
    我在数据表中找到(V+)+0.3V,(V−)−0.3V的范围,我将向客户告知此信息。
    我已经拥有TINA-TI。
    无论如何,谢谢
    我将关闭此问题。
    此致,
    Shidara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shidara,您好!

    正确,输入电压范围V (-)- 0.3V...V (+)+ 0.3V在数据表的绝对最大额定值中指定。 这是输入可以承受的范围,不会受到损坏。 但是,为了使OPAMP正常工作,输入电压不得超过共模输入电压范围,即V (-)- 0.3V...V (+)-1V。 另请参阅数据表第3页和第4页上"共模电压范围"的规格。

    Kai