This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:仅总线电压模式的转换行为

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777577/ina226-conversion-behavior-for-bus-voltage-only-mode

部件号:INA226

你好

我想谈谈INA226的测量顺序。

如果我将“仅总线电压”设置为配置寄存器的模式位, 则设备 不 测量并联电 压? 或者设备内部序列测量并联电 压 ,但忽略了吗?

例如,如果我设置总线电压触发, 总线电压转换时间= 1.1ms,平均值= 4,我能得到4.4毫秒的总线电压结果吗?

此致,

Tetsuro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Shibuya,

    感谢您与我们联系。 我与我们的一位设计工程师交谈过,他告诉我,在总线模式下,总线测量将背靠背进行。 因此,您应该在大约4.4毫秒内看到结果。 但是,转换的时间通常为1.1ms。 如果我们看一下电气特性表中的ADC转换时间规格,我们可以看到转换可能需要1.21毫秒。 因此,最坏的情况下,我们预计需要4.84毫秒。