This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV07:双回路反馈和输出摆动限制- TINA-TI模拟

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV07, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777807/tlv07-dual-loop-feedback-and-output-swing-limitation---tina-ti-simulation

部件号:TLV07
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

您好,

我对TINA-TI和TLV07模型进行了一些实验。 TLV07以0V至+15V的单电源方式供电。

根据TLV07数据表,单个电源的输出电压摆幅限制120mV应是一个问题。 我尝试模拟双反馈和单反馈电压推杆,根据TINA-TI的模拟,这还没有出现问题。 对于10mV输入电压,输出为1003.3992万mV (10mV + Vos)。 附加TINA-TI模拟。 也许我做了一些错误,但从我的角度来看,输出应该是120mV或其他一些非线性值。

 

是否有人在实际的单一供应应用中遇到过此问题?

e2e.ti.com/.../TLV07_5F00_Output_5F00_Swing.TSC

 

巴西

Josko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josko:
    TLV07的输出摆幅是通过连接到VS/2 (而不是模拟中的V-)的10k负载指定的。 将负载连接到V-时,摆动到负轨会有所改善。 使用连接到VS/2的电阻器重新测试您的模拟确实显示了更非线性的行为。