This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2211A:使用非对称电源电压

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777016/opa2211a-using-asymmetrical-supply-voltages

部件号:OPA2211A
主题中讨论的其他部件:OPA211

您好,

我是否可以为 OPA2211AIDDAR使用非对称电源电压,例如+15V/-5V?

我的应用是Sallen-Key低通滤波器,它具有1.2V/V增益,可偏置LDMOS射频功率晶体管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mustafa,

    当然。 但不要违反数据表6.1 部分中所示的绝对最高评级。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mustafa,

    是的,您可以使用不对称电源+15和-5V的设备。 正如Kai提到的,请确保不要违反绝对最高评级。

    OPA211必须保持在其线性区域内:它具有由(V-)+1.8V和(V+)-1.4V电源轨分隔的输入共模电压范围规范。 此外,根据负载,输出摆动也限制在电源导轨的0.2V (或0.6V)范围内。 请参阅数据表的6.6 部分中的输入电压范围和电压输出。

    如果您有任何疑问,请告知我们,

    谢谢!

    路易斯