This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3702:输出上升时间取决于第2级比较器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3702, LMC6762, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767770/tlc3702-output-rise-time-dependent-on-2nd-stage-comparator

部件号:TLC3702
主题中讨论的其他部件: LMC6762, TLV1805

大家好,

我的客户正在实施TLC3702数据表第18页下面的改进电路:

在"控制"低电平下,他们可以看到半个的正确输出和三角形波形(下面的引脚1为绿色,2为紫色),输出的上升时间小于1US:

将控制调节为几乎不会导致第二个安培(针脚7黄色)的输出激活,针脚1 (绿色)的输出上升时间将减慢至11uS,从而拉伸输出三角形波形,从而也拉伸输出脉冲:

进一步提高控制,上升时间缩短(回到1US上升时间以下):

B比较器的输入为什么会影响A级输出的上升时间?有什么想法? 他们尝试使用相同的配置和2个单独的比较器(在2个单独的TLC3702上仅使用A比较器),似乎没有相同的问题。

谢谢!

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Antonio:

    当两个信道在10-20us窗口内同时过渡时,TLC3702存在一个已知问题。 要转换的第一个通道将导致另一个通道经历延长的推进延迟。 输出的圆边“S”形状就是这种影响的症状。 在较高的电源电压(他们正在使用)下,这种影响更为明显。

    在最小速度设置下,输出转换处于该时间窗口内,导致到尾随通道的延迟延长。

    对于具有高重复率(>10kHz)和并发输出转换以及高电源电压的应用,我们不推荐使用TLC3702/4。 简而言之,TLC3702设计为微功率比较器,无法在内部处理来自两个通道的快速,同时重复转换。 我们正在确定问题的特征,并将在完成后更新数据表。

    由于它们正在驱动MOSFET,我们建议使用新的TLV1805,它具有增强的峰值输出驱动能力,专门用于驱动MOSFET栅极电容。 如果他们需要插入式更换件,可以尝试LMC6762,虽然速度有点慢。