This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:数据表修订版U和修订版V之间的热阻差

Guru**** 2533020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2904B, LM358B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766956/lm2904-difference-of-thermal-resistance-between-datasheet-rev-u-and-rev-v

部件号:LM2904
主题中讨论的其它部件:LM358B

尊敬的专家:

我的客户正在考虑LM2904并有疑问。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

我正在确认LM2904的热阻。

REV之间存在一些差异。 U和REV。  

请告诉我为什么会出现这些差异。

测量条件是否改变?

修订版U

版本 五

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,新一山,

    查看文档更改历史记录,数据表最新修订版的散热信息似乎有很多变化。 这些更改绝不会轻易更改,因此新版本肯定是正确的信息。

    我需要更深入地了解这一点,以获得更多具体信息,请允许我在几天内这样做。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新一山

    不同之处是新的热模型公式包含更多参数;这意味着它们更准确。 另一个因素是表格标题中零件数量的增加。 该表应反映该组的最高值。 此数据表更新的产品特性没有变化。 此数据表发行版中添加了新产品。 LM358B和LM2904B设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您的回复。

    如果您能获得详细信息,请告诉我。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    感谢您的回复。

    我了解热公式已更新,新设备已添加到数据表中。

    关于热阻值的测量,所用的标准(JEDEC)和板是否相同(High-K或Low-K)?

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一

    使用的型号是JEDEC标准,使用High-K。

    有关散热的更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    感谢您的回复。

    我将与客户分享此信息。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一