This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:用于确定驱动16位ADS5560 @ 40MSPS的适用性的设计工具

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5560, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773553/ths4541-design-tools-to-determine-applicability-to-drive-a-16-bit-ads5560-40msps

部件号:THS4541
主题中讨论的其他部件:ADS5560

我们是否有任何设计工具来帮助设计运行40MSPS的ADS5560的超低功耗FDA/输入滤波器前端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    目前没有工具能够帮助设计FDA前端过滤器。
    我们确实有此应用手册,其中讨论了ADC接口中MFB过滤器的设计方法,您可以使用它来帮助设计满足您需求的过滤器。
    www.ti.com/.../sboa114.pdf
    还有一个Excel工具将帮助您按照上述AppNote设计此MFB。
    www.ti.com/.../MFBFILTER-CALC
    这将帮助您设计使用单端放大器而不是FDA,但是它们都非常相似,因为您只需重复在同相引脚上的反向组件,并在FDA的同相和同相输入引脚之间添加电容器。

    我还找到了这款滤镜专业工具,但我不确定它在帮助您设计滤镜方面的准确性。
    www.ti.com/.../filterpro&DCMP=hpa_tools&HQS=Tools PR FilterPro-pr

    www.ti.com/.../sloa049b.pdf

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,

    您的问题是否已解决? 我要将此线程标记为已解决。 如果您还有其他问题,您仍可以回答,它将重新打开线程。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,我是THS4541开发团队的一员,使用THS4541完成了许多MFB过滤器。 有一些TI设计展示 了一些我帮助过的示例。 你可以在web文件夹的工具和软件选项卡下找到这些-如果你提到你在尝试做什么,我很容易就能找到一个设计。 THS4541 TINA型号非常好。  

    这是我针对第四次订购Bessel过滤器所做的工作-后来我改进了GBP调整流程,并在Planet Analog上重新发布了2篇相关文章,  

    然后我调整了这四阶设计,使其更接近-  

    此TI设计展示了多种不同的解决方案,驱动一个四路ADC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    而且,我可能对你的问题读得太多了。 仅仅是驱动ADC就会成为SNR和SFDR降级高于ADC规格的问题。 已就该主题发表了很多文章,但如果能了解更多细节,将会很好。 我认为TI站点上有SNR降级工具,如果您正在使用该工具的话。 我为TechDays演示文稿撰写了一本关于此主题的入门指南。 如果这是您所希望的,我会看看我是否能找到它。