This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:串联设置电压电源中的INA333

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, OPA333, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767562/ina333-ina333-in-cascade-setup-voltage-supply

部件号:INA333
主题中讨论的其他部件: OPA333TINA-TI

您好,

我正在实施INA333运算放大器的级联设置,并寻求一些有关设计布局的建议。  

在INA333的第一阶段,我们能够获得正确的输出,因为遵循增益集(10),现在我们尝试进行INA333的第二阶段,这意味着增益变为10x10。 但是,我无法获得为2级设计的输出。

因此,我需要一些意见。 Vin是否应连接到Vcc/2? 第二阶段的Vin也是如此。  

此致,

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    很抱歉,我不理解你。 "第二阶段"是什么意思? 是否要将两个INA333串联?

    您能详细介绍您的应用吗? 您能给我们一个示意图吗?

    INA333是一个仪表放大器,它放大了应用于+输入和-输入的输入信号的差值。 数据表的图35显示了一个典型示例。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    请参阅以下示意图/连接。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用共模电压计算器查看INA333允许用于您的应用的工作区域,请访问此TI链接:

    http://www.ti.com/tool/INA-CMV-CALC

    您最好使用简单的运算放大器增益级跟踪INA333 (尝试OPA333)。

    这应该可以回答您的问题。

    此外,请考虑从TI的TINA-TI下载免费的SPICE模拟器,网址为:

    http://www.ti.com/tool/tina-ti

    通过在TINA-TI中构建和模拟电路,在实际构建电路之前可以避免许多问题。 如果在TINA-TI中构建电路后出现问题,请随时将TINA-TI的原理图张贴在E2E论坛上,以获得进一步的帮助。

    请使用共模电压计算器查看INA333允许用于您的应用的工作区域,请访问此TI链接:

    http://www.ti.com/tool/INA-CMV-CALC

    您最好使用简单的运算放大器增益级跟踪INA333 (尝试OPA333)。

    这应该可以回答您的问题。  

    此外,请考虑从TI的TINA-TI下载免费的SPICE模拟器,网址为:

    http://www.ti.com/tool/tina-ti

    通过在TINA-TI中构建和模拟电路,在实际构建电路之前可以避免许多问题。 如果在TINA-TI中构建电路后出现问题,请随时将TINA-TI的原理图张贴在E2E论坛上,以获得进一步的帮助。