This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:LM331低温故障模式

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: LM331, LM231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774395/lm331-lm331-low-temperature-failure-mode

部件号:LM331
在“线程: LM231”中讨论的其他部件

您好,

我们使用的电路包括LM331。 LM331位于复制数据表中图14所示的基本电压总频率转换器的电路中。

该回路在~º C至5C的温度下使用,低于工作温度范围。 操作它的人员看到,当电路达到低温时,输出信号会退化。 自此以后,即使回到较高的温度,它也无法正常工作。

在低温下操作LM331是否会对其造成永久性损坏?

谢谢!

Pierre-Yves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Pierre-Yves,

    冷凝水是否滞留在电瓶中? 在干燥阶段后电路是否再次工作?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有水或冷凝水。 系统在干燥的环境中仍无法工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Pierre-Yves:

    我不会期望LM331会因为温度低于额定工作温度而损坏。 硅集成电路,金属和封装系统均设计用于承受0至70°C的更宽温度范围 此外,LM231,LM231A的额定温度为−25至85°C,使用相同的物理材料。

    停止工作的LM331设备是否已使用一段时间?

    您是否在多台LM331设备上观察到这种情况?

    LM331器件是直接从TI或TI的授权经销商处获得的?

    设备是否标有TI徽标或National Semiconductor徽标?

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pierre-Yves

    我们尚未收到您的回复,因此我们将关闭此线程。 如需进一步讨论,请回复。

    谢谢
    Dennis