This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:电流感应放大器

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/775236/ina826-current-sense-amplifier

部件号:INA826

INA826作为增益为50的电流感应放大器进行布线。  偏置电压为+5V和-4.5V。  我对输入放大器的输入应用了50mV直流。  我期望0.01uF电容器的电压为2.5VDC。

我没有收到任何信号。  我错过了什么?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,King,

    您能否显示示意图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,King,

    您是否解决了问题?

    Kai