This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:带单电源,用于0-10V输出应用

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777613/xtr305-with-a-single-power-supply-for-0-10v-output-application

部件号:XTR305

我打算在单个+15V电源下,在3线应用中同时使用0-20mA输出和0-10V输出。

我不能说,XTR305在单个电源下是否正常工作。  

如果不是,是否有替代芯片可以达到?º C以上的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,冯先生,

    第7.1 节提到XTR305可以不对称地供电(例如+24 V和−5 V)。 问题是输入电压必须保持在远离电源导轨的3V。 输出电压摆动也限制在来自导轨的3V。 请参阅6.5 ,6.6 ,6.7 和6.8 部分中的"输入电压范围"和"输出"规格。

    Kai