This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6134:OPAMP工作

Guru**** 2518670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777637/lm6134-opamp-working

部件号:LM6134

嘿,

 我正在使用LM6134B运算放大器并进行简单测试。 令人惊讶的是,我发现了一种奇怪的行为,我正试图找出原因。 我在非反相输入处应用从0到VDD的斜坡波。 我正在连接VDD和GND。 我保持运算端子和运算放大器输出打开。 在此设置中,当我将同相端子电压从0增加到VDD时,我看到反相端子也会导致0到VDD (更多或更少)。 我浏览了数据表(www.ti.com/.../getliterature.tsp ),第14页有一个内部结构图。 有人能解释或说服我发生了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查兰拉伊

    图中的输入晶体管将其发射器连接在一起。 这就是电压从一侧耦合到另一侧的方式。 此外,从第4季度开始的基准电流将变为第2季度的基准电流,这会偏置"浮动"输入。