This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281EVM:基本增益实验,电源和所需输出查询

Guru**** 2981820 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281EVM, ADS1259, PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764186/pga281evm-basic-gain-experiment-inquiries-on-power-supply-and-desired-output

部件号:PGA281EVM
线程中讨论的其他部件: ADS1259, PGA281

大家好,我是一名实习生,正在尝试使用PGA281EVM放大信号。

我是该主板的新成员,所以我遵循了SBOS664A的电路图,而不是ADS1259 ADC。

我当前使用的设置是

VSP:+15V
接地:0V
VSN:-15V

VDD:+3V

VSOP:+5V
VSON:0伏

我正在使用外部电源作为电源。
我已使用 具有180度相位偏差的1kHz 200mVpp正弦波的测试输入信号测试增益。

以下是我的看法  


1)如果我打开所有电源,要使VSOP达到5V,我需要将电流设置 为130mA。 但差分输出将不会有任何信号。
然后我将电流降低到100mA,V将为4V,然后我将能够获得输出。

VSOP的范围是(+2.7V ~ 5.5V),因此我很难理解 为什么它工作@ 4V。

2)输出信号在达到一定的增益值后开始停滞,导致差分输出与预期输出不同。

请问是什么原因导致了这个问题?

差分输入

G3:G0

G4=0

预期输出

差分输出,VSOP @ 4V,100mA

400mVpp

0000

0.125

50mVpp

52mVpp

400mVpp

0001

0.25

100mVpp

100mVpp

400mVpp

0010.

0.5

200mVpp

204mVpp

400mVpp

0011.

1.

400mVpp

400mVpp

400mVpp

0100

二

800mVpp

800mVpp

400mVpp

0101.

4.

1.6 Vpp

1.5Vpp

400mVpp

0110

8.

3.2 Vpp

2.2Vpp

400mVpp

0111

16.

6.4Vpp

2.6Vpp

400mVpp

1000

32岁

12.8Vpp

2.6Vpp

400mVpp

1001.

64

25.6Vpp

2.6Vpp

400mVpp

1010.

128.

51.2Vpp

2.6Vpp

 

1011.

保留

 

 

 

1100

保留

 

 

 

1101.

保留

 

 

 

1110

保留

 

 

 

1111

保留

 

 

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerron:

    欢迎参加论坛。 几个问题:

    VOCM引脚上的电压是多少? 示意图显示VOCM未连接。 如果您要使用VSON = 0V和VSOP= 5V电源,请将VOCM设置为+2.5V。 VOCM引脚设置输出共模电压。

    请确认差分输入信号的共模电压。
    INN和INP都需要在允许的输入范围内:(VSN)+2.5V <输入<(VSP)-2.5V。

    非常感谢,

    此致,

    Luis Choye
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的欢迎和响应。

    VOCM引脚上的电压是多少? 示意图显示VOCM未连接。 如果您要使用VSON = 0V和VSOP= 5V电源,请将VOCM设置为+2.5V。 VOCM引脚设置输出共模电压。

    我让VOCM引脚保持打开状态,测量结果是与GND/VSON相关的电压为1.142V。
    最初当我保持打开时,我能够获得增益1,2和4的输出信号(原始柱中的表)。
    我尝试为VOCM提供+2.5V电压,但没有输出。



    请确认差分输入信号的共模电压。 INN和INP都需要在允许的输入范围内:(VSN)+2.5V <输入<(VSP)-2.5V。

    我使用的是1kHz正弦波,200mVpp信号,相位偏差为180度,这是否意味着差分输入信号的共模电压为0? (V1+V2)/2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerron:

    您使用的是什么功能信号发生器,您能否说明如何将IIN和INP信号连接到功能发生器的输出? 如何将函数发生器与EVM GND进行接地? 您如何使用外部仪表测量输出?

    如果您有一张设置图片或图表,其中显示了您与函数发生器的输入连接,所有电源连接和外部仪表连接,我们可以查看。

    如果使用VSOP=+5V和VSON =0V进行设置,则需要将VOCM设置为+2.5V。 EVM评估套件已包括100kOhm分压器(请参阅用户指南第3页EVM原理图上的电阻器R3/R4),当VSOP =+5V时,该分压器将电压设置为VOCM =2.5V; 因此,使用PGA281EVM评估板时,不需要驱动VOCM引脚。

    未正确连接或设备已损坏。 VSOP电源引脚上的PGA281的预期静态电流消耗仅约~1mA,因此130mA的电流消耗过大。

    谢谢,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    我是该案例的DFAE。 昨天拜访了他们,讨论了这个问题。

    以下是设置:  

    我观察到的一件事是对于VSOP电源,他们使用跳线设置为此使用外部电源。 这是否会导致任何问题?  

    以下是输入差分信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,

    我在这个实验中使用的设备是

    -Tektronix TBS1202B数字示波器
    -Tektronix AFG1022任意函数发生器
    Tenma 72-1.0495万数字控制直流电源0-30V 5AX2

    图片和评论位于以下链接中。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/14/Photos.pdf

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加:波形trom示波器

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/14/Waveform.pdf

    Jerron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerron:

    感谢您提供设置图片。  几个问题:

    1) 用于连接至函数发生器的IN+(J1)和IN-(J2)的电缆是否提供到PGA281EVM的GND路径?  从图中看,不清楚这些电缆是否是提供GND路径的标准同轴电缆。  (例如,示波器输出+/输出-连接显示标准同轴电缆,带有GND路径连接)。  如果输入电缆缺少接地连接,请使用同轴电缆更换IN+/IN-电缆,这与您在提供GND路径连接的OUT+/-示波器连接器上使用的电缆相似。  请参见下图。

    2)如您所述, 使用外部VSOP电源时,JMP1需要设置为EXT,如果使用外部VDD电源,则JMP2需要设置为EXT。 您能否使用外部仪表确认VSOP电源上的电流?  如果您使用外接仪表测量~100mA,则PGA281EVM很可能已损坏。   

    谢谢,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heelo Luis,

    是的,这些电缆提供到PGA281EVM的GND路径,但是我尝试用 标准同轴电缆替换它们,并使用GND路径连接。
    两者的结果相同。

    在使用/不使用JMP时,引脚上测得的Vdd电压没有差异。 但是,VSOP有所不同。

     

    内部

    分机

    没有JMP

    来自LDO的5V电压

    5伏电源

    使用JMP

    5V

    它将强制+15V至4.25V,因为电流设置为10mA。

    取决于电流设置,它将强制+5V至4V@100mA或1.06V@10mA

    如果未连接JMP,则VSOP引脚(TP13)的测量值为0.156mA。

    在连接JMP的情况下,测量的电流跟随电源,电流为100mA。

    谢谢!

    Jerron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerron:

    PGA281EVM可能已损坏。  我将很快通过电子邮件直接与您联系。

    谢谢!

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    本周早些时候,我通过TI新加坡办事处申请了新的EVM。 应在一周结束前到达,借调给Jerron以继续评估。  

    最好的rgds,

    公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KPK:

    感谢您告诉我,我也联系了Jerron,并将通过电子邮件继续讨论

    此致,

    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    已在新EVM上进行测试,测试结果效果良好。 我要求最终客户进一步监控。  

    此致,

    公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KPK:

    好消息... 如果您还有其他PGA281问题,请随时发帖或打开新的线程。

    此致,
    路易斯