This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:AbsoluteMax:差分输入电压

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074, TL084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774917/tl074-absolutemax-differential-input-voltage

部件号:TL074
主题中讨论的其他部件: TL084

大家好!

我有关于TL074数据表的问题:

TL 074的数据表中没有差分输入电压信息。
请指明差动输入电压的绝对最大额定值。

【补充资料】
此外,虽然TL 084的数据表中有描述,但TL 074包括在内
有删除的证据。 (请参阅以下内容)
我很高兴你能告诉我为什么它被删除。

"从修订版M (2014年2月)改为修订版N
已从绝对最大额定值表中删除差动输入电压参数"

当然,TL084描述了差动输入电压最大值±30V。

如果您有任何信息,请告诉我!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shing,

    您还应阅读第6.1 节中的脚注(2)...

    由于数百万人反复询问TL074是否也可与单电源电压配合使用,因此对数据表进行了修订。 因此,输入电压最大额定值和差动输入电压最大额定值也必须调整。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    成,

    表脚注添加了重要信息,起亚是正确的。

    TL074表中的注释2表示"差动电压仅受输入电压限制。" 与"VCC––0.3 VCC–+ 36"结合使用意味着一个输入可以为-0.3V,另一个为36V,因此可能的绝对最大VID为36.3V。

    一如既往,尽量保持推荐的工作条件,因为某些绝对最大规格可能会缩短设备的使用寿命。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Kai-San Ron-san

    非常感谢您的回复!

    我理解这个问题。

    此致