This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:输入至输出延迟时间

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773919/lm393-input-to-output-delay-time

部件号:LM393

您好,

输入为40KHz正弦波。 我发现,当输入峰值到峰值振幅从1V上升到2V时,输入到输出延迟时间会变大。

在数据表中,我找到了超速电压的信息,该信息以mV水平定义。 超速电压和响应时间的行为与输入振幅和延迟时间相反。 我不知道响应时间/延迟时间和过速电压/输入振幅是否相同。

谢谢。

8.2 .2.2 最小超速电压
超速电压是比较器正负输入之间产生的差分电压
偏移电压(VIO)过高。 为了进行准确的比较,超速电压(VOD)应该更高
输入偏移电压(VIO)。 超速电压还可以决定比较器的响应时间,
响应时间随着超速增加而减少。 图8和图9显示正负两个
相对于超速电压的响应时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Di:

    请您发布您的示意图和示波器照片吗? 有许多事情可以改变明显的传播延迟。 同时确保您没有超出输入电压范围,因为这会导致Prop延迟增加。

    传播延迟的定义是从输入波形中心到输出波形中心的时间。 如果您只是使用示波器测量功能,则在触发电平不正确和/或波形中存在失真/旋转时可能会出现错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    通过二极管,VCC为3.3V,因此Vcc约为3.0V。 CH1是输入正弦波,CH2是输出。 触发电平为552mV。 我测量了从输入(CH1)达到552mV到输出(CH2)从0V开始上升的持续时间。 当输入为1 Vpk-pk正弦波(40kHz)时,此持续时间为404ns。 当输入为2 Vpk-pk时,它为580ns。

    我不理解数据表图8中最小超速电压和响应时间的定义。  

    请解释一下为什么输入振幅增加时时间会更大?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Di,

    1-2Vpp以什么为中心? 您是否可以缩小,以便我们可以看到整个波形(参考接地)。 IOW,什么是"高"和"低"电压相对于接地。

    在3V电压下,最大输入电压为1.5V (高于温度1V),在较高的2Vpp电平下,波形的一部分可能超出输入范围,当输出仍然正确时,Prop延迟将会增加。 如果任何部分严重低于地面,也可能导致延迟。

    超速是指超过参考电压的输入信号量-而不是总p-p输入电压。 因此,如果参考电压为1.000V,并且输入信号从500mV上升到1.05V,则“超速”电压为50mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DI
    我们有一段时间没有收到任何回复,因此我们将关闭此帖子。 如果您需要进一步的支持,请点击回复,这将重新打开线程。
    卡盘