This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139-Q1:内部电路问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA139-Q1, INA139
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777277/ina139-q1-internal-circuit-question

部件号:INA139-Q1
主题中讨论的其他部分: INA139

大家好,

我们的客户询问了一个关于INA139Q1的问题。

您能否支持回答这些问题?

1. 我想了解INA139-Q1中引脚8和PIN6之间的内部电路,以便 进行DFMEA分析。 您能否与我们分享内部电路?

2. PIN 8和PIN6是否有机会成为公式下方的短站点? 这种情况何时会发生,如果发生,会产生什么影响?

此致,

西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,西村,

    我不认为TI愿意揭示INA139的内部电路... :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hey Nishimura,

    我们无法分享内部电路原理图信息,但我会尽力回答您的问题。

    1.输出引脚具有内部ESD结构。 有一个ESD反向偏置到GND,另一个反向偏置到V+引脚。 我不知道这些ESD电池的额定值,但只要系统不违反数据表第6.1 节中的绝对Maxium额定值,它们就不会受到损坏。 由于V+将>2.7V,如果输出(针脚6)接触大于40V的电源,则ESD二极管接地很可能是燃烧或短路的电池。

    2.只要系统不违反绝对最大额定值,则不会在OUT和V+之间发生内部短路。 输出的ABS最大额定值为40V。 因此,如果输出引脚(引脚6)接触到大于40V的电压源,则设备将断开。 如果V+为30V,且存在外部短路(针脚6)和V+(针脚8),则设备不会受到损坏,因为未超出ABS最大值。

    希望这有所帮助。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用