This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2209:输入信号浮动时,IN+和IN-引脚上有电压,为什么?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765109/opa2209-there-is-voltage-on-in-and-in--pin-when-input-signal-is-floating-why

部件号:OPA2209

你(们)好  

使用OPA2209AIDGKR。

客户的电路如下所示, 用于采样LLC输出12伏电源轨电流。

OPA2209的电源为12V,来自辅助电源。

当交流电源插入时,辅助电源回扫工作,因此OPA2209 VCC的12伏电压输出,此时LLC仍保持关闭状态。

12V_current连接到DSP ADC引脚。

在这种情况下,客户可以在OPA2209的引脚5和引脚6处看到0.6V,+12V和+12VX为0.3V。

卸下R282和R283后,客户可以在 OPA2209的引脚5和引脚6处看到1V电压。

客户想知道为什么没有输入信号,但输入针脚有电压?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LLC关闭时,+12V和+12VX应为0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    您违反了OPA2209的共模输入电压范围。 请参阅数据表的6.7 部分。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大

    我还没有收到您的回复,因此我将结束这条线。 如需进一步讨论,请回复。

    谢谢
    Dennis