This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:尽管输入恒定,输出却突然递减

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764438/opa548-sudden-decrement-in-output-despite-constant-input

部件号:OPA548

大家好,

我一直在使用OPA 548T放大单极信号。 到目前为止,运算放大器工作正常。但突然 ,输出电压也会降低到远远低于输入信号。 是不是有故障的运算放大器,还是其他问题?

请建议一些解决方案。

此致,

迪潘德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dipendra,

    热关机或电流限制可能已激活?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    感谢您的友好回复。 我也在使用散热器和监测温度。热关机不是肯定的。相同的ckt工作完全正常。电流限制设置为3A。 可吸入的最大电流小于2 A
    什么可能是替代解决方案/

    迪潘德拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dipendra,

    OPA548可能已损坏,导致输出电平意外降低?  您是否有另一个可以在电路中尝试的OPA548?

     如果没有详细的电路原理图和工作条件信息,我们将无法诊断OPA548应用程序。 请提供输入信号,电路原理图,电源和输出负载信息。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    附于此处的是电路示意图。

    输入电压=1V,

    放大= 1 +R2/R1=~23,

    电源= 28-30 V,3.5 A

    输出电压(预期值)=23,但我得到的电压低于0.5 v.

    输出为100瓦扬声器,阻抗=8欧姆

    作为输入信号,我给出一个半方波,一个接地的正梯形信号。

    最初,它使用任何此类信号和以上输入参数都可以正常工作 ERS,但突然,输出下降。我尝试重建电路并再次测试。但这似乎没有帮助。

    谢谢,此致,

    迪潘德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dipenda:

    OPA548 V针脚是否确实接地? 如果是,这是一个问题。 使用双电源时,输入与接地为基准,输入和输出信号位于运算放大器线性工作范围的中心。 如果运算放大器设置为单V+电源,则必须在接近中刻度或1/2 V+的位置进行参考,以确保在线性输入和输出范围内工作。

    所见电路将输入信号应用到同向输入,该输入具有(V–)–0.2 至(V+)–2.3 的共模输入电压范围(VCM)。 如果输入信号较小且未超过低端VCM范围,则就输入而言,该范围是正常的。 最大的问题是输出在负输出摆动限值的情况下被挤压,只能从该处向上摆动。 OPA548 Vo负极通常为(V–)+ 3.3 V (对于IO = 3安培)。 因此,输出将在3.3 V时被关闭,直到输入变为正数,使其向上移动并远离该导轨。 当输出靠在轨道上时,运算放大器不在其线性区域中工作,也不能真正发挥运算放大器的作用。

    如果您必须使用单个+V电源,则交流电源将连接OPA548输入和输出电路。 使用输入电容器和分压器使同相输入在1/2 V+时偏置。 在输出R2与负载连接处,也添加一个与R1串联的电容器和一个串联的大电容器。

    确认非反相和反相输入和输出均处于1/2 V+,且未接通交流电。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dipendra,

    8R扬声器具有较低的直流阻抗,可降至5R! 23V/5R = 4.6A,比您的电源更能提供...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢您的这种说明性说明。但是,我可以在输入处使用电容器,因为它可能会导致项目的基本要素丢失,即获得线性直流输出。

    但是,我想再次提醒您注意,对于 如上所示的相同ckt连接,它最初工作正常。什么原因可能导致输出卡纸?OP-AMP是否损坏?我如何确保?

    此致,谢谢!

    迪潘德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,
    我检查了它的直流电阻。它=7.2欧姆。一切都一样,OP-AMP工作了几天。所以,我可以说,这可能不是问题。我唯一好奇的是知道是什么导致了输出时的突然问题。

    此致,谢谢!
    迪潘德拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dipendra,

    要进行测试,请卸下扬声器,10R/10nF Zobel网络和肖特基二极管。 将R1更改为1k,将R2更改为22k。 将Rin更改为1k。 为输入施加1伏的直流电压。 单电源电压为30V时,您现在看到的输出电压是多少?

    但托马斯是完全正确的,如果这是典型的音频应用,你的电路看起来真的很奇怪。 通常使用双极电源电压来驱动扬声器。 如果选择单电源电压,则必须将输入与中电源参考电压偏置,并在输入,反馈回路和输出处使用直流阻塞帽,如以下示例所示:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    此扬声器不用于音频用途。 我在实验室中使用此技术来生成直流信号和小于10 Hz的信号。 扬声器正在用作激励器。 能否告诉我如何确认运算放大器是否确实损坏?

    但是 ,有一件事 仍然让我感到疯狂,那就是它的输出量怎么会被如此之大的冲击,其他条件保持不变。  所有的关心都是关心ESD和散热器。

    迪潘德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dipendra,

    您写道:“您能告诉我如何确认运算放大器是否真的损坏了吗?”

    我在上一篇文章中写道:“为了测试,拆除扬声器,10R/10nF Zobel网络和肖特基二极管。 将R1更改为1k,将R2更改为22k。 将Rin更改为1k。 为输入施加1伏的直流电压。 现在,单电源电压为30V时,您看到的输出电压是多少?"

    如果一切正常,则OPA548的输出将显示23V的电压。 另一方面,如果OPA548损坏,则输出很可能显示不同的电压。

    维修高保真放大器时,我经常做的另一项测试是使用欧姆表检查输出晶体管的集电极发射器接点。 因此,测量引脚4和引脚6之间的直流电阻,然后测量引脚5和引脚6之间的直流电阻。 受损的输出晶体管显示为短路。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我也尝试这样做。 正如前面所述,我的输出非常低。 所以 我不认为扬声器是这里的罪魁祸首。我还尝试检查提到的针脚之间的电阻。 肯定没有短路。您认为设备现在已损坏吗?

    迪彭达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dipendra,

    正如Thomas已经推荐的那样,使用新的OPA548并再次检查。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪潘德拉

    我们尚未收到您的回复,因此我们将关闭此线程。 如需进一步讨论,请回复。

    谢谢
    Dennis