This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPC662:如何在LPC661IM上读取日期代码?

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: LPC662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/768896/lpc662-how-to-read-date-code-on-lpc661im

部件号:LPC662

我知道LPC661IM已停产,但有些产品的制造日期未知。  部件标记是第一行读取MJAB,而第二行和第三行显示部件号(LPC661IM)。  在我看来,MJAB是装配和晶圆位置加上产品线。  此部件上是否有日期代码(也不在下面)。  如果是,如何读取?

我们的供应商有一些产品以5B06作为第一线。  如何阅读?  包装袋上的试管标签读数为540.3547万EM5。  这是否提供日期信息?

我已将该部件输入到TI日期代码网页,但未找到。

我必须将LPC662指定为上述页面上的部件号,但问题的部件实际上是LPC661。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    这是一个非常有趣的案例,因为我四处挖掘,四处询问,但无法将您的顶部标记与我们记录中的任何内容匹配。

    我要深入了解一下。 同时,请提供以下资料:

    1.顶部标记的图像,因此我们在同一页面上是100 %
    2.供应商的名称
    3.购买零件的年份和月份(如果可能)

    此致,
    丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    结果,第一行的前两个字母属于日期代码。 “M”代表13,“J”代表10。 您的零件的日期为2013年10月。 后两个字母"AB"表示批号。

    希望这能回答您的问题。 如果您需要更多帮助,请告诉我。

    此致,
    丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Daniel。 非常感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一项跟进质询。  如果使用1995年制造的零部件,只要这些零部件在制造后已在工厂密封,是否会出现任何问题?  如果他们在途中的某个地方被打开会怎么样?

    我已经阅读了TI网站上的各种文档,它们似乎自相矛盾。  我还看到现在的军事合同禁止日期代码要求,这可能意味着24年的旧零件可以使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    您是否 考虑过接触湿气。  如果包装已经开封,这是我首先要检查的事情。  如果包装似乎没有打开,而您决定打开它,这也是我要检查的第一件事。

    我建议您查看 我们关于 MSL评级和回流配置文件的文章。   根据第2节,“IC的MSL等级决定了打开drypack封装(MSL2和更高的编号等级)后电路板安装之前的地面寿命。”  本条第2节将提供相关信息。

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    同时请记住,如果是1995年的产品,则可能不符合RoHS -因此您可能会使您在终端设备上的任何RoHS合规性失效。

    芯片本身不会"变旧",但如果打开,包装可能会随着时间的推移吸收水分。 信封中应该有一个嘎嘎声干燥剂包或防潮小卡片。 如果它们在导轨中处于开放式外侧,则需要在波焊前进行烘焙。

    这些封装还设计用于较低温度的Pb回流轮廓-因此,如果它们吸收了湿气,则可能会在现代RoHS流中爆花。

    如果焊接和RoHS问题不是问题,我认为没有理由不使用它们。