This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 感应屏障上的高电压

Guru**** 2961570 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, ISO224, AMC1311, AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777153/sensing-high-voltage-over-a-barrier

主题中讨论的其他部件:AMC1301, ISO224, AMC1311, AMC1100

您好,

我需要感应屏障上的线路电压。 该阻隔功能正常,因此我想通过高电阻阻阻阻阻隔进行测量。 TI是否对此有专门的操作程序/文档?

我要小一点。空间是个问题。

谢谢!

EVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    为什么不使用AMC系列,例如AMC1301?

    www.ti.com/.../overview.html

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的回复。

    因为:
    -功能隔离已足够
    -价格昂贵
    -需要隔离5V电源
    -输入速率仅为0.25V,对于S/N比来说不是很好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVS,您好!

    对于论坛的这一部分(数据转换器),AMC1100将成为我们成本最低的产品。 AMC1100仍需要隔离电源(我们所有的隔离放大器也是如此),输入范围仍为0.25V。 要获得更宽的输入范围,您可以选择具有0-2V输入范围的AMC1311或具有+/-12V输入范围的ISO224。 如果您的应用程序不能接受上述任何一项,在论坛的放大器部分发布可能有助于您找到所需的解决方案。