This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:放大器最大输入,可进行50Ohm单端输入匹配

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773799/lmh5401-amplifier-maximum-input-withstandability-for-50ohm-single-ended-input-matching

部件号:LMH5401

根据数据表建议,我们计划将电源电压(VS)用作5V (VS+= 2.5 V,VS–=–2.5 V)。

我们计划将放大器LMH5401用作ADC驱动器,并将单端50欧姆输入用于200欧姆差动输出。

对于(VS和VS+)处的最大输入电压范围,称为(VS–)–0.7 和 (VS+)+ 0.7。 因此,我们可以将其视为VS+= 3.3 V,VS–=–3.3 V作为绝对最大输入电平。

现在我们假设输入为50Ohm匹配(单端),如果我们计算50 Ohm负载,则输入功率将为+20.4dBm,最大为+/3.3V (6.6Vp-p)。

当我们将电源电压(VS)用作5V (Vs+= 2.5 V,Vs–=–2.5 V)时,是否可以将+20.4dBm作为绝对最大RF输入功率? 以上计算是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您的计算是正确的,在最大输入为3.3V pk时,20.4dBm信号可应用于50Ohm负载。 但是,该器件的最大输入电流也需要观察到10mA。

    此外,当输入过高时,请确保FDA输出上有足够的头部空间。 您可以参考以下视频进行计算。 它讨论了使用FDA进行单端到差动输出以驱动ADC的问题。
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-fully-differential-amplifiers-input-and-output-common-mode-and

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,

    您的问题是否已解决? 我要将此线程标记为已解决。 如果您还有其他问题,您仍可以回答,它将重新打开线程。

    谢谢!
    -Karan