This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:DRV2700输出负载

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/776987/drv2700evm-drv2700-output-load

部件号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他部件:DRV2700

您好E2E:

DRV2700可以驱动哪种电流负载? 我意识到这将取决于DRV2700的输出电压,我可以想象电容额定值,但我在DS或EVM用户指南中没有找到计算其限制的方法。  提前感谢您为我指明正确的方向!

此致,

拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russell,

    要验证DRV2700的电流消耗,需要考虑两个因素。

    1)第一个是您将用于您的应用的压电驱动器。 与LRA负载相比,压电和ERM电流消耗相似且更高。 此外,电流消耗取决于使用压电的效果类型。 我建议查看本文档以了解更多详细信息(它也适用于DRV2700)。

    www.ti.com/.../sloa194.pdf

    2)如您所述,第二个电压是驱动器将从其升压转换器产生的输出电压。 它取决于许多因素,如VDD,增益,VPVDD等。因此,我建议您查看数据表的典型特性部分。 我特别建议核对图1至4及16。

    如果您有更多问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.