This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4532:输入电流脉冲额定值

Guru**** 2574505 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767449/ths4532-input-current-pulse-rating

部件号:THS4532

您好,

从THS4532的数据表和测量值中,我假设该器件在输入引脚处具有转向二极管。 连续输入电流的额定值为0.75mA。 由于我将该设备用作外部信号的带通滤波器20µs,因此我必须处理电涌(8/m ²),因此在电路输入处使用夹紧装置。 然而,有大约20 V的夹持电压 通过6.8 千欧电阻器连接到输入。 这将(假设输入处的转向二极管和3.3V电源)导致输入电流为~Ω 2.5 mA,并保持几 µs Ω。

因此,我的问题是:

1)我对输入处的转向二极管的假设是否正确?

2)如果是:该设备是否能够在不受损的情况下获得2.5 mA,例如20 µs,或者我是否需要在输入端放置一些额外的转向二极管?

3)如果是:您能否给我一些脉冲额定值,以及不同脉冲长度允许的最大输入电流?

提前感谢您回答我的问题!

此致,

Guenther Mader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Guenther,

    里面有一个ESD保护方案,很可能。 这可以吸收高电流峰值,持续约数十纳秒。 但对于连续或重复使用,只允许极低的电流。

    我会借助低电容和低漏电小信号二极管,将过电压钳夹到电源导轨上。 这可能非常有效。 另请参见此处:

    e2e.ti.com/.../76.7306万

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    感谢您的回复!

    Guenther