This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:匹配的运算放大器对。

Guru**** 660250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, XTR106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/776338/opa2277-matched-pair-of-op-amps

部件号:OPA2277
主题中讨论的其他部件: XTR106

目前,我们正在其中一个应用程序中使用OPA2277。 我们想知道如何订购/识别匹配的运算放大器对,以便两个运算放大器的输出彼此紧密匹配。 目前在我们的测试中,我们发现不同批次的运算放大器输出存在高达28 % 的差异。 我们将以下结果显示为ADC输出。

OPAMP 1通道A:平均ADC计数为1.6904万;通道B平均ADC计数为1.5259万;此处的差异为1645 [ADC 9.7 %],这是可以接受的。

用于具有不同运算放大器的相同传感器

OPAMP 2 通道A:平均ADC计数为1.1028万;通道B平均ADC计数为1.5368万;此处的差异为-4340 [-ADC 28.2 %],这是不可接受的。

理想情况下,我们希望同一传感器具有相同的输出。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sudharsan,

    如果没有看到电路,则无法回答此问题。 您能否向我们展示一个示意图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这源自XTR106数据表的图05;建议用于低桥阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    负载传感器有2个通道,XTR106方案有2个通道。 我们希望消除增益设置微调电位器的使用,因为如果调整不当,它们可能会影响客户现场的性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sudharsan,

    在测量过程中,哪个桥接器连接到OPA2277? 您连接到XTR106的RG是什么? ADC计数表示什么电压? 它们的确切测量位置是什么?

    顺便说一下,我将删除C27并提供输入筛选,如数据表的图1或图6所示。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai有一个有效的点。 基于XTR106的内部体系结构,您不能在没有RG的情况下使用它。 如果没有RG,读数将不稳定。 此外,双封装中没有匹配运算放大器的产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电桥阻抗为350欧姆。 3 mV/V感应。 RG为87欧姆,因为它是非标准电阻值,我们有2个并联174,显示在方案之外。我们预计负载单元的输入最大负载为6.5535万个计数。 [20mA]

    图1电容器建议用于桥阻抗> 10kΩ Ω&
    关于图6所示的滤波器,我不清楚它将如何影响具有偏移漂移的ADC计数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sudharsan,

    "射频隔离器"部分和图6建议输入滤波。 如果输入端存在未经过滤的HF干扰,则电路可能无法正常工作。 这不仅适用于XTR106的输入,还适用于OPA2277的输入。 因此,如果您要过滤网桥,那么在OPA2277的输入处进行过滤是最重要的。 不稳定的OPA2277确实可能会导致您的测量错误。

    但由于现在知道您的XTR106增益,我认为它与OPA2277的输入偏移电压有关。 50µV Ω 输入偏移电压导致XTR106的输出电流变化,即50µV Ω x 50 x 40 / 87 = 1.1mA。

    Kai