This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:最终设计

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541, TL052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766437/opa541-final-design

部件号:OPA541
主题中讨论的其他部件: TL052

随附Find Altium 18.1 9设计文件和dwg原理图,以防您无法读取。

请看一下它们,看看它是否适用于一个简单的四层电路板,类似于数据表中的图13,它适用于需要0.9 A峰值电流的25 uh 5 oholtz线圈对。

特别值得注意的是R4 /电流感应电阻器以及D1和D2二极管的放置和输出反馈连接位置。

e2e.ti.com/.../TI-TECH-SUPPORT-POST-OF-JAN-24.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    蒂姆

    Altium文件未通过。
    使用Altium中的Smart PDF函数创建包含原理图和每个图层的单独图解的pdf可能会更容易。 这将是一个小得多的文件,每个人都可以读取。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Dennis。

    我应该更新请求,因为这位遗孀不允许我发布它们,所以我认为我发布了示意图和BOM。

    又来了。

    e2e.ti.com/.../1803.TI-TECH-SUPPORT-POST-OF-JAN-24.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    我将在OPA541的输入中添加一个精密单波整流器,如下所示。 这将允许您在Helmholtz线圈上生成真正的单极信号,而无需在您更改函数发生器的振幅时调整偏移电压。 单波整流器接收对称方波信号的负向波,并将其转换为正向方波。 输出信号是真正的单极方波。

    第一个模拟显示了10Hz方波的性能:(您的0.4R限流电阻器未显示在模拟中,因为该模型没有连接。)

    下一个模拟显示20 % / 80 % 占空比:

    下一个模拟显示1kHz方波的性能,以演示边缘如何圆化和平滑,以及没有振铃:

    电路中的一些词语:R51端接来自函数发生器的50R电缆。 在大多数情况下,它可以被更高的电阻器(10k左右)替代。 当TL052未通电但应用了输入信号时,二极管D2和D3为TL052执行保护电路。 R6限制通过这些二极管的电流。 它还与C4一起用作低通滤波器。 运算放大器不喜欢边缘太陡的输入信号。 另一个低通滤清器为R8/C5。 这些低通滤波器的角频率高于30kHz。 因此,它根本不会伤害您的10Hz方波信号。

    使用此电路,您可以在函数发生器上调整振幅和占空比。 无需调整偏移,因为此电路会自动生成一个真正的单极Suqare波,穿过Helmholtz线圈。

    e2e.ti.com/.../tim2.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Kai。

    很遗憾,您的回答没有回答我在上一篇文章中提出的有关最终设计的任何问题。

    请告诉我它是否回答了以下问题。

    上拉电阻位置,5K值和1/8瓦额定值。

    电流感应位置,2 A限值的400 mohm值和1瓦额定值。

    肖特基二极管位置, 200 V可重复峰值, 25 uh 5 oholtz线圈的额定值为3 A。

    反馈电阻器10Kohm 1/4瓦额定值。

    请知道您的工作不是浪费时间,因为项目科学家会多次改变主意。

    现在,单极电流不是一项要求,如果我说这是一项要求,我道歉。

    如果需求发生变化,我一定会利用您的专业知识。

    我期待着继续对话。

    最后一个问题。

    50千欧电阻器会更好。

    我以前的一位同事将至少50千欧的输入阻抗作为设计规则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    在OPA541的+输入处上拉没有任何意义。 如果您计划将OPA541作为由双极电源电压供电的反向放大器运行,则应将OPA541的+输入连接到信号接地(原理图中的RTN)或不违反共模输入电压范围的参考电压。

    是的,0R4电阻器可用于2A (AP版本)的电流限制。 最差情况下的散热为(2A)^2 x 0R4 = 1.6W。 所以1W的电阻器是不够的! 根据您的占空比范围和冷却情况,我会选择3W或5W电阻器。

    肖特二极管的位置和二极管额定值正确。

    10k反馈电阻器的1/4W额定值正确。

    否,50k反馈电阻器不会更好。

    Kai