This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258A:LM358A VCM问题!

Guru**** 2813405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM258A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767161/lm258a-lm358a-vcm-question

部件号:LM258A

客户的使用是跟踪者。 LM258A的电源是VCC=20V,VGND = GND,PVIN+= 18.2v。客户的问题是,如果VIN+的电压在整个温度范围内为18.2v,是否有任何问题?VIN+应用更高的电压是否有问题?将会出现什么问题?为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表的7.5 部分指定了共模输入电压范围。 在室温下输入电压时,请至少远离正极导轨1.5V,在最大温度范围内保持2.0V的距离。 因此,您的最大输入电压为20V - 2.0V = 18.0V。

    数据表9.2 部分中的方案说明了为什么LM258A是非常旧的OPAMP,而不是输入轨对轨OPAamp。 输入信号通过两个PNP输入晶体管看到两个与正极轨串联的pn接点。 增加输入电压将使输入晶体管关闭。 此时,OPAamp将无法再正常工作。

    请记住,输出电压摆动或LM258A也受到限制。 请参阅数据表的7.5 部分。

    一种补救方法是使用RRIO (输入/输出轨对轨) OPAMP而不是LM258A。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai提供了一些很好的建议。 建议始终确保您不违反输入共模限制。 我推荐有关此主题的TI Precision Labs视频: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-1

    最佳,
    保罗