This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSM102:TSM102高/低电压输出电平

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TSM102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/776566/tsm102-tsm102-high-low-voltage-output-levels

部件号:TSM102

TSM102数据表显示了Vcc导轨处于 +30V时的典型输出电压电平。  对于使用+5V供电时的输出电平,是否有任何数据或图表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luigi,

    我假设您指的是运算放大器输出。

    我没有找到5V数据,但我确实找到了一些3V数据(对于5V来说,情况更糟)

    在10k负载和3V电源的情况下,输出通常摆幅为2.29V,温度过高为2.17V (冷时更差)。

    由于这些不在数据表中,因此不保证它们,它们仅用于设计指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您的及时回复。