This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111

Guru**** 2519680 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772805/xtr111-xtr111

部件号:XTR111

当使用XTR111获得0-3V输出时(数据表图48中的原理图),在有用信号顶部250kHz时,输出振荡大约为100mV。

有什么想法可以避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jean-Philippe,

    它与数据表中的图39有关吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我想是图38 -当SW1闭合时有电压输出。

    然后在输出端出现振荡。

    JP,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jean-Philippe,

    为确保我理解正确,在图38中,当OD开关关闭时,XTR111的输出被禁用。
    将OD引脚设置为低将启用XTR111栅极驱动器,并打开图38中的OD开关。 当外径引脚较低或外径引脚较高时,是否存在噪音?

    图39显示了启用设备时XTR111输出处典型的~100mV纹波(OD引脚低)。 输出波纹振幅取决于XTR111内部电流源的不匹配,以及输出电流电平和负载电阻值。

    您的系统中看到的噪音信号是否与此波纹相关? 如图40所示,通过将电容器置于外部FET的排卸上,可以减少这种纹波。

    谢谢,顺祝商祺!

    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jean-Philippe,


    我还没有收到您的回复,因此我将结束这条线。 如果需要进一步讨论,请随时发布问题。

    非常感谢,

    此致,
    路易斯