主题中讨论的其他部件:TINA-TI,OPA541
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
尊敬的各位:
我遇到了一些问题,我用OPA549制作了一个板来测试CT。
问题是我的电源电压(+V和-V)被吸入。 (我使用外部电源+35V/-35V)
输出为零。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Thomas:
抱歉,我使用的是OPA541,而不是549。
对于我的问题,我按照原理图对组件进行了布线,我使用此电源进行了测试:
https://fr.rs-online.com/web/p/alimentations-de-table/665.4903万/
在DSO上,我的饱和信号为100 mV (无电流)。
由低频发生器提供的输入信号。
负载是0.02ohm 2W的小电阻。
此致Aymen:
您好,Aymen:
我 非常确信 ,所配置的OPA541所消耗的电流超过了电源所能提供的电流。 通过100毫欧电流限制电阻器,OPA541可以提供 高达6.8 安培的电流。 出现这种情况是因为您使用 电压源配置将20毫欧的负载驱动到接地,并且输入电压超过100毫伏不会花费太多时间超过输出电流5安培。 20毫欧电阻器看起来 很 像一个对 地短路的输出,运算放大器正在工作以进入电流限制保护模式。 您可以在下面看到TINA Spice模拟,其中只有100 mV输入会导致输出电流大于5安培。 由于您的可调电源的最大电流输出为4安培,如果出现任何较大的电流负载,即电源进入电流限制关闭模式,电压可能变为零,V+/V-输出将会崩溃。
有一些相对简单的电流源电路 可提供更可预测的输出电流,您可以通过将输出电流保持在其限制范围内来避免超过电源的最大输出电流。 谷歌运算放大电流源,您应该找到各种电路。 改进的Howland电流泵是一种常用的电源电流源电路,许多客户的设计都使用它。
此致,Thomas
精密放大器应用工程