This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA656:表7.6 电气特性:+/-5V:高级直流规格

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772405/opa656-table-7-6-electrical-characteristics--5v-high-grade-dc-specifications

部件号:OPA656
主题中讨论的其他部件:OPA657

为什么表7.6 标题指示+/-5V?  其他规格在标题/管座中不提供电压,因此假定为4.5 -5.5V。  这可能很明显,但请确认高级规格也高于4.5 -5.5V,而不仅仅是5.00V。  

在表7.6 中,输入偏移电压在最小值下指定。  这应该是MAX。  此外,单位不正确,表7.5 中的mA和dB混合。   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    "指定工作电压"为+/-5V。 请参阅数据表第6页。 因此,所有数据对于+/-5V电源电压都应有效。 对于+/-4.5V...+/-5.5V电源电压,大多数参数应该非常相似。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的第一句话似乎是说指定的工作电压是+/-5.00V,公差是+/-0.00V。 "应该有效"和"应该相似"不是我想要确认的内容。
    此外,TI是否会修复其它错误,或者至少承认这些错误?
    谢谢!
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    感谢您提请我们注意这些错误,我们将了解如何更新这些错误。

    两个表都在+/-5V配置下进行了测试。 我想您所指的4.5V - 5V是在PSRR下找到的? 这是专门用于PSRR规范的,用于在电源变化时测试设备的功能。

    “高级”规格是指OPA656UB和OPA656NB封装,其规格与其它封装类型不同,如表7.6 所示,表7.6 中未列出的任何规格对于高级和标准级器件都是相同的。 希望这能澄清问题。

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于表7.6 最小/最大规格是5.00V还是高于4.5V - 5.5V范围,我仍不清楚。

    例如,第一个规范是输入偏移电压。   在-40至+85C的结温范围内,Vos在 5.00V时是否保证小于0.9V,或在4.5 -5.5V范围内?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    表7.5 和7.6 均指定为+/- 5V。 数据表将进行更新,以反映与OPA657数据表中所示类似的情况。

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 这对于具有4.99V或5.01V电源的设计来说是一个挑战。 我们会以某种方式适应这种情况。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    当您查看常用OPAMP的数据表时,您会发现许多参数都是为+/-15V的电源电压指定的,例如,但当然,这并不意味着OPAMP必须为+/-15V...

    Kai