Other Parts Discussed in Thread: OPA657
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA656 主题中讨论的其他部件:OPA657
为什么表7.6 标题指示+/-5V? 其他规格在标题/管座中不提供电压,因此假定为4.5 -5.5V。 这可能很明显,但请确认高级规格也高于4.5 -5.5V,而不仅仅是5.00V。
在表7.6 中,输入偏移电压在最小值下指定。 这应该是MAX。 此外,单位不正确,表7.5 中的mA和dB混合。
谢谢