This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:电压感应应用中的增益和偏移错误

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1300, AMC1311, AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766132/amc1300-gain-and-offset-error-in-voltage-sensing-application

部件号:AMC1300
主题中讨论的其他部件:AMC1301, AMC1311, AMC1306M25

您好,

我们希望在电压感应应用中使用AMC1300B或AMC1301。 我们已了解应用报告sbaa214 (图5)。
在使用R2'=R2 (其中R2是并联电阻器)用于AMC1300B和AMC1301时,您是否有计算偏移误差和增益误差的精确公式?
对于增益误差:公式(4)是精确公式还是近似值? shouldn'公式为EG=(1-(R4/(R4'+R2')))*EGN( 100 % 减去加号而不是加号)?

谢谢,此致,

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Patrick!

    首先,我希望您在电压感应应用中使用AMC1311!  AMC1311的输入范围为2V,输入阻抗比AMC1300或AMC1301高得多。  在这种情况下,您根本无需担心R2。  SBAA214中给出的公式 也适用于电流并联隔离放大器设备。  我们将在SBAA214文档中研究潜在的拼写错误,并尽快将其清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,

    AMC1311仅为单极。 我们需要双极输入范围。 因此,我们计划使用AMC1300B或AMC1301。
    对于这些设备,非常感谢任何精确的公式,特别是偏移误差。 在同一项目中,还使用了AMC1306M25。 此设备是否使用与AMC1300B或AMC1301完全相同的输入阶段?

    此致,
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    我检查了文档,您回答正确,方程式应为减号,而不是加号。 我们将尽快修复该问题。 感谢您提请我们注意! 而且,是的- AMC1306使用与AMC1300相同的输入结构,因此更正后的方程式(带减号)也将在此处应用。