This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303:用于参考电压输入的运算放大器缓冲器

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA303, OPA313, INA303EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/776607/ina303-op-amp-buffer-for-reference-voltage-input

部件号:INA303
主题中讨论的其他部件: OPA313

您好,

我正在研究INA303的电路设计。 此部件对于窗口比较器集成的过电流保护非常有用。

在INA303EVM设计中,参考分压器通过OPA313缓冲器馈送到参考引脚。 数据表还指出,低值电阻分压器也可用于消除缓冲级。 我正在研究分压器电阻值和输出精度之间的关系。 是否对源阻抗(即分压器的电阻)有任何明确的要求?  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peieng,您好!

    感谢您将您的问题提请我们在论坛上注意。

    确实没有明确的要求;但是,客户可以使用内部运算放大器原理图来确定他们可以容忍的错误。 请记住,当您向下装载参考销时,您将生成偏移,增益误差和CMRR误差。

    使用图50和表3,可以计算内部运算放大器的反馈电阻值。 例如,INA303A2 (50V/V增益)的Rint = 5kΩ。 这意味着RFB为50* 5kΩ= 250kΩ。 通过这些值,客户可以从理论上计算与共模电压(VCM)和输入电压(VIN)相关的转换功能 ,以及与外部参考电阻相关的转换功能。 一个更简单的选择是使用理想的运算放大器模拟错误。

    我已包含TINA模拟文件,但看起来如果您使用1kΩ Ω 电阻加载参考引脚,那么您将引发0.0.0782万 % 增益错误(对于-40mV<VIN<40mV),输入偏移量742µV Ω(VIN=0mV), 以及总1.35 % 错误(VIN=5mV)。

    e2e.ti.com/.../INA302_5F00_RefResitanceError.TSC

    除此之外,客户还需要考虑这些内部电阻器绝对值的变化。 在工艺技术方面,Rint和RFB的绝对值可能会有±20 % 的变化。 它们的比率(RFB/Rin)将根据数据表中的增益误差规格而变化。

    因此,整体而言,客户需要平衡参考电阻负载与VS导轨的功耗。 电阻越高,参考误差越多,但您将减少来自VS的电流消耗。 4kΩ 使用两个来自VS的2 kΩ 电阻器生成参考引脚电压(VS/2),则功耗为vs/v ø 4kΩ= 5V/v ø= 1.25mA。 在这种情况下,您正在以2kΩ| 2kΩ= 1kΩ 装入参考销。

    希望这有所帮助。

    此致,

    Peter Iliya

    电流感应应用