This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3702:比较输出较低时出现意外行为

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3702, TLC3704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764473/tlc3702-unexpected-behaviour-when-output-of-comparison-is-low

部件号:TLC3702
主题中讨论的其他部件: TLC3704

您好,放大器论坛。

我正在使用TLC3702将几个输入电压(其值可能是1.8 或0V)与0.8V的通用参考电压进行比较。 此通用电压连接到引脚3和6,而外部输入电压连接到引脚2和5。 引脚4连接到接地,引脚8连接到Vcc=5.21V。

我发现引脚7的电压为0或几乎为5.2V,具体取决于引脚5上的值,预期行为, 但是,针脚1 (1OUT)上的电压为5.2V (预期值),或在0.3 和0.6V之间(比数据表中的V.OL高一点)。

然后,我将一个来自Vcc的绿色LED连接到一个470欧姆电阻器的引脚1中,再从那里连接另一个电阻器,最后一个蓝色LED接地。 这里的想法是,当引脚1上的值较高时,蓝色LED将亮起,而绿色LED将保持熄灭,如果值较低,绿色LED将亮起,而蓝色LED将熄灭。 结果是,当引脚1的值较高时,仅蓝色LED亮起(预期),但是当引脚1较低时,两个LED都亮起昏暗。

为了改善这种行为,我修改了将引脚1连接到两个MOSFET的栅极的设置,一个P通道,另一个N通道;P通道的源与Vcc,P通道的源与接地; 最后,N通道的漏极至绿色LED,通过电阻器,然后至接地,P通道的漏极至来自Vcc的蓝色LED。 同样,当引脚1高时,只有蓝色LED亮起,绿色LED保持熄灭,但是当引脚1应为低电平时,我读数为0.6V,并且两个LED都亮起,轻微变暗。

如果我从安全门切换引脚1并同时对其施加固定电压,则设置将按预期方式运行:当我施加5V电压时,仅蓝色LED亮起,如果施加0V,则绿色LED亮起。 我发现两个晶体管是打开的,因此当我向它们的栅极施加约2V电压时,两个LED亮起。

我希望我能清楚地表明自己的意愿,也许所附的图片会有所帮助。 我不理解为什么引脚1输出的电压在0.5 和2V之间,而输出电压应低于0.3V。

感谢您的提前和预订

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adrian:

    看起来,TLC3072输出处的内部n-MOSFET在实验过程中受损。 选择新鲜TLC3702。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adrian:

    输出比较器还在驱动什么? 我从pin1看到一条迹线从页面上脱落。

    如果您从针脚7驱动MOSFET会怎样?

    正如Kai所说,听起来输出已损坏,现在具有较弱的下沉("接地")能力。

    没有MOSFET的原始电路应该可以正常工作,这是相当常见的。

    查看图13和14,输出电压应小于0.25V,约为3mA。

    尝试更换TLC3702。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adrian:

    只会在Paul和Kai的回复中添加更多信息。 由于TLC3702具有推挽式输出级,它可以同时提供汇电流和源电流(见下文)。 它闻起来就像您的部件有缺陷。

    但是,VOL和VOH是源/汇电流的函数,如下所定义。 尽管如此,它应该能够直接驱动高效的LED,在这些LED下,可以从图表中得出音量和声控发射。

    此致。

    张建

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,Paul,Jian,您好!

    在您的怀疑之后,我又做了一些测试,尝试了另外三个TLC3702,甚至一个TLC3704,它们都表现出相同的行为。 然后,我尝试使用我控制的输入(我对TLC3702的原始输入不是),这样,IC的行为完全符合预期。

    我认为输入不是真正的1.8 或0V,而是实际上是来自12V的一些PWM,其中1.8V是平均电压或高阻抗。 我为此错误道歉。 很遗憾,我没有示波器。 所以,我在pin1中的0.6V读数实际上是我预期的低结果的结果,可能是当时的10 %。

    从页面上运行的迹线只是经过几个R,以便将0~5V响应降低为0~3.3V响应。

    我修改了我的设计,用下面你可以看到的设计,它的工作方式是这样的。 64k电阻器和PWM是我的设计外部的。 保罗,你说得对,我不需要外部MOSFET。 此外,您也对vol和VOH很正确,移除LED时输出完全是Vcc或0,电阻器和LED的结果上升或下降约0.5V,这意味着它们消耗约7mA。

    再次感谢您的支持和诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adrian:

    由于您的纹波滤波器后面的纹波仍然相当高,我会添加一个滞后:

    e2e.ti.com/.../adrian.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai。

    我不得不研究滞后的含义...之后我不得不花很长时间分析您的电路,但我认为我已经理解了它们,我不得不说这是一个非常有趣的建议。 确实是很好的学习。

    此致。