This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:使用分流器测量电流的输入共模电压的最大规格?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/776788/ina219-max-specs-for-input-common-mode-voltage-for-current-measurement-using-shunt

部件号:INA219


您好,

IN219的绝对最大共模电压为26V,但其总线电压能力为32V。 此芯片是否适用于高压侧的V=30V电流和电压感应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    规格表有点混乱。 但是,INA219的ABS最大输入电压为26V。 施加到输入引脚上的任何较高电压都会损坏零件。 您可以看到总线电压规范中标注了一个注释,如果您按照页面底部的说明操作,则会显示:"此参数仅表示ADC缩放的全刻度范围。 在任何情况下,对本设备施加的电压均不得超过26V。"

    如果这回答了您的问题,请单击"这解决了我的问题"按钮。

    此致,

    Ian Williams
    应用程序管理器
    电流和磁感应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Ian提供的信息!