This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:双电源静态电流额定值

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/763646/opa548-quiescent-current-rating-for-dual-supply

部件号:OPA548

您好,

我只是想知道如何解释这个双电源部件上的静态电流额定值。  +/-20mA,这是否意味着我的正极电源为20mA,负极电源为20mA?  或每个电源的电流为10mA?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在静态条件下(这意味着Iout = 0),电流之间必须平衡。 因此,+/-20mA最大IQ意味着20mA从您的正极电源进入正极电源引脚,相同的20mA从负极电源引脚进入负极电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    20mA输入到正极电源引脚,20mA输出到负极电源引脚。 (正常规电流流入端子。) 另请参见图6。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我明白了。  因此,该设备将其视为单电源20mA。  在我的情况下,我有+15V和-15V 导轨。  Queisc%功耗为30V * 20mA = 60mW。

    每个电源可承受一半负载,因此+15V电源为30mW,-15V电源为30mW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike

    我们尚未收到您的回复,因此我们将关闭此线程。 如需进一步讨论,请回复。

    谢谢
    Dennis