This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS4531A:SPICE模型中的噪声性能

Guru**** 2387820 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4531A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774667/tina-spice-ths4531a-noise-performance-in-spice-models

部件号:THS4531A
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我计划使用THS4531A来构建全差动阻抗放大器。

为了确定反馈中稳定性电容器的值,我下载了该放大器的SPICE模型。  

我的问题是:SPICE模型中是否也存在噪声参数? 我能信任在它上完成的Spice噪声模拟结果吗?

此致,

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ashish,

    SPICE模型的宏列出了要建模的参数。 对于此实例,将对以下参数进行建模:
    *输入偏移电压,输入偏置电流,输入偏置电流偏移
    *电流消耗,频率响应,电压噪声,电流噪声,
    *转换速率,大信号带宽,CMRR,PSRR,输入电阻和
    *电容,输入范围,输出阻抗,输出摆动,输出电流
    * CMFB频率响应,CMFB转换率,CMFB偏移,CMFB IB电流,
    * CMFB输入电阻和电容,CMFB输入范围

    对于这些模型的准确性,它们在数据表中是准确的。 您可以信任这些模拟的结果。 当然,实际结果和模型之间会有一些差异,但不应该有任何显著差异。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卡兰。

    这回答了我的问题。

    此致,

    Ashish