This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6002:输入负电压范围

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/776709/tlv6002-input-negative-voltage-range

部件号:TLV6002

您好,

输入负电压范围指定为GND - 0.2V。

该值是否取决于温度?

我的客户希望在-30℃~70℃时输出0伏电压。

这是否现实?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    此器件的指定温度范围为-40°C至125°C,最小共模输入电压范围为(V-)- 0.2
    由于该值是指定的最小值,因此可以保证超过温度范围,这意味着客户所需的-30°C至70°C温度范围是正常的。

    输出是否能产生0伏电压取决于电路。 请记住,如果您使用单电源,任何运算放大器都不能精确达到0V。 轨对轨输出运算放大器通常可从轨达到~60mV。 如果您想附加示意图,我们也可以查看。

    最佳,
    保罗