This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3111:模具连接(环氧)额定电压

Guru**** 2679615 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766178/ths3111-die-attach-epoxy-voltage-rating

部件号:THS3111

大家好,

我们的数据表显示THS3111热垫未通过电气方式连接到芯片,客户希望了解环氧的额定电压。 我想他们在谈论的是散热垫电压额定规格。 对此有何见解?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    我对他们对环氧基电压额定值的要求并不完全清楚。
    我相信他们正在尝试构建一个多层板,并尝试从设备下方传递较低级别的信号。 我想说的是,由于散热垫没有连接到芯片上,这应该不是一个问题,所以100 % 不能信任环氧的隔离特性。 因此,强烈建议清除所有层中的区域!

    以下是一个E2E帖子,该问题之前也曾出现过:
    e2e.ti.com/.../270.844万

    总之,只要电压不是太高,就不会有问题,但我们不会对环氧树脂的性能进行规范或保证。

    谢谢!
    -Karan