This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:内部ESD保护二极管的电流

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765940/lmh6703-current-of-internal-esd-protection-diodes

部件号:LMH6703

您好,

输入内部保护二极管的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luca,

    请您提供更多信息吗? 您使用该零件的应用是什么?您使用该零件的电压是多少? 数据表中零件上没有特定的最大输入电流额定值。 我将尝试进一步了解此零件的内部特征。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kanan,
    在我的应用中,LMH6703采用了具有4 V/V增益和±5V电源的同相配置。 我有兴趣了解如何在无反相输入处确定串联电阻的大小,以实现过压保护。 我希望输入钳位二极管的最大电流值约为10 mA,不是吗?
    非常感谢
    Luca
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luca,

    您可能会发现此线程很有用:

    e2e.ti.com/.../75.3821万

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luca,

    是的,您回答正确。 最大电流应为10 mA。 此外,kai提供的线程应该能帮助您,因为这是一个与您的问题类似的问题。

    谢谢!
    -Karan