This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP-AMP

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7704, OPA4703, OPA4330, OPA1679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764085/op-amp

主题中讨论的其他部件:LMP7704OPA4703OPA4330OPA1679

需要OP-AMP,类似于ADI

主要要求:

  1. 12VCC
  2. 四路放大器在一个封装中
  3. 封装–QFN16 (最大4 mm)
  4.  μA电压(18 V)时的微功耗:最大22 M Ω
  5. 低 µV电压:最大350 μ A
  6. 低输入偏置电流:最大20 PA
  7. 增益带宽乘积:在AV =100时为230 kHz (典型)
  8. 单位增益交叉:230 kHz
  9. −3 dB闭环带宽: 305 kHz
  10. 单位增益稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    类似于AD8659
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最接近您所需的是OPA4330,但其最大电源电压仅为5.5V;对于Vs=12V,LMP7704是最接近的,但它的带宽是您要求的10倍,因此IQ也比您要求的高。 您可能会考虑的另一部分是OPA4703。 话虽如此,但没有一个是QFN-16封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!!
    QFN16中的哪种解决方案是紧密的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QFN-16封装中唯一一款由于静态电流功耗而不发光的四路运算放大器是OPA1679。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果不在4 mm 以上,则可以是其他包装
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有一个符合4 mm 尺寸要求的四通路是采用VQFN-14封装的OPA4330,但其最大电源为5.5V

    要获得最大12伏电源,最小的四路封装为TSSOP-14 (4.44 5 mm)中的LMP7704 -参见下文。