This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:在试验电路板上使用OPA549

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764459/opa549-use-of-opa549-on-breadboard

部件号:OPA549

大家好,

我打算在我的项目中使用OPA549T。 首先,我想检查一下这个问题。 所以,我想知道我是否可以在试验电路板上使用它。引脚配置 使它很难在试验电路板上使用。

欢迎提出任何建议。

此致,

迪潘德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dipendra,

    如果您的试验电路板可以容纳OPA549交错的11引脚排列,则它应该可用。 OPA549不是宽带放大器,试验电路板电路不应存在任何高频问题。 只需确保OPA549可以正确连接到散热器,并且TO-220卡舌与V-连接。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    引脚的数量导致OP-AMP在试验电路板上使用的问题。我不能直接在普通板上使用它,因为它涉及焊接。
    您是否可以提出任何替代方案?

    此致,谢谢!
    迪潘德拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dipendra,

    只需将一些短电线焊接到芯片上...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Kai。 我 会这样做。

    迪潘德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dipendra,

    Kai的建议对您有效吗? 如果是,是否可以关闭此e2e查询?

    谢谢,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    当然。感谢如此精彩的社区。

    迪潘德拉