This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:交流线路过电流检测

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774901/tlv3201-ac-line-over-current-detection

部件号:TLV3201
主题中讨论的其他部件:UCC2.807万A

您好,

我想检测CCM PFC交流线路输入的过流情况。


UCC2.807万A用于PFC控制器,电流检测已在MOSFET的低侧执行。
但是,由于此信号是脉冲信号,最小脉冲宽度为733 ns,因此使用它进行过电流检测是一个问题。
我们还考虑在二极管电桥的返回路径中插入电阻器,但由于输出信号变为负电压,因此无法使用单个电源比较器检测过电流。

在这种情况下,最智能的交流过流检测方法是什么?

此致,

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊藤
    很抱歉响应延迟,我们通常会看到实施高速过流保护,如本说明书电路所示。
    www.ti.com/.../snoa987a.pdf
    请查看说明书并了解您的想法。 我们还将在下周进一步审查这一问题,并提出更多的想法。 如果分流电阻器上的压降足够大,在过流条件下的范围为100mV,则可以消除电流感应放大器,并且比较器本身可以提供过流指示。
    卡盘