This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:带绝对压力传感器或负压力传感器-如何校准

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764076/pga309-with-absolute-pressure-sensor-or-negative-pressure-sensors---how-to-calibrate

部件号:PGA309

您好,

我想使用带有绝对压力传感器的PGA309。 是否有人之前使用过PGA309? 我关心校准流程。 通常,使用其他数字压力补偿方法,我们会设置并执行4点校准,例如在30 % 和95 % 压力下。 这些值将高于大气,并且范围将是绝对的。 那么说650到1050 mmHg。 桥接器上没有"归零"的最小压力点。  

我们计划使用微控制器来保存内存并直接与PGA309通信,而不使用EEPROM。 它将通过I2C通信。 我们将使用Vexc驱动桥接器,并使用RT-来感应桥接器的温度。 我们的传感器是远程的,可在远程位置连接到此桥接器。 在这种情况下,它将得到补偿。

以前是否有人在这种情况下使用过PGA309?

谢谢!

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kyle:
    我们没有在此配置中使用PGA309的示例,但您所描述的应该是可行的。 只要PGA309的输入在您感兴趣的压力范围内仍然有效,就不会有问题。 您要做的基本工作是将650 mmHg的电桥输出作为传感器偏移或零点,然后校准PGA309增益和偏移,以便从650 mmHg到1050 mmHg的压力范围得出所需的输出范围。

    如果通过I2C与PGA309通信,您可能需要断言PGA309的测试引脚。 这将使PGA的内部状态机停止,防止它尝试从外部EEPROM重新加载设置,而您的配置中将不会出现这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle

    我们尚未收到您的回复,因此我们将关闭此线程。 如需进一步讨论,请回复。

    谢谢
    Dennis